This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 转音频输出 DAC、带汽车或工业温度范围

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324905/usb-to-audio-output-dac-with-automotive-or-industrial-temperature-range

主题中讨论的其他器件:PCM2903C

我发现  PCM2903CDB 和类似系列器件可以正常工作、但仅-25°C 时的低温限制除外。  是否有更宽温度版本?   我只需要音频输出端、这样 USB 立体声 DAC 也可以工作(没有麦克风等等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    遗憾的是、我们的所有 USB 音频器件都处于同一温度范围内。

    除温度外、  如果您不想支付 ADC 部分的费用、可选用我们的 USB DAC 系列 PCM270xC。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25°C 是否源于 TI 仅对该点进行的测试、还是该器件在-25°C 以下不能正常工作?   否则、这些方法会起作用。   

    另一种解决方案是 TI 提供 USB 转 I2S 和 I2C/SPI 接口、我可以将它与具有整个温度范围的编解码器部件之一配合使用。  与 DAC 相比更倾向于采用直接 USB、但可行的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    建议的运行条件在-25°C 时结束、这正是 TI 保证器件将在的条件下运行。 损坏发生前的温度限值是-45°C、因此如果您能适应这一温度限值、它仍然可以工作。

    遗憾的是、我们没有可进行 USB 至 I2S 转换的独立器件。 我们所有的 EVM 都使用微控制器来执行该转换。 如果您仍然想调查一个温度等级更高的非 USB 编解码器、我可以帮助您选择一个。 我们确实有一些符合 Q1 (AEC Q100)标准的编解码器

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我有关-25至-40范围的更多信息。   当我们测试时、我们拥有准确的设备、并可在通电时保证-40°C 的最低温度。   在实际系统中、该温度应具有一定的裕度。   该器件在此范围内是否能够正常工作、或者性能是否会下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    在-25至-40范围内、性能将如何受到影响尚不清楚。 当 TI 测试器件的性能时、我们只能保证在建议的工作条件(>-25)内实现有文档记载的性能、同时我们保证在不违反绝对最大值(>-40)的情况下不会对器件造成损坏。  

    如果您对自己的测试设备有信心、我鼓励您测试原型板以查看您的应用中的性能是否令人满意。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有适用于此器件的参考板?   很乐意投资其中一个并进行测试。  如果不能完全消除、则无法承担整个设计的进度风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    是的、我们为此器件提供了 EVM: https://www.ti.com/tool/PCM2903EVM-U

    尽管 EVM 标记为器件的非 C 版本、但 PCB 上的芯片是 PCM2903C。

    此致、
    J·麦克弗森