This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1-Q1:请分享音频放大器的驱动程序代码

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325738/tpa3112d1-q1-please-share-the-driver-code-for-the-audio-amplifier

器件型号:TPA3112D1-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3112D1

请分享音频放大器的驱动程序代码。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar:

     器件 TPA3112D1是一款纯模拟器件、无需配置任何数字寄存器。 似乎不需要任何驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shadow He,

    感谢更新、 您是否具有  在 Linux 中测试 TPA3112D1模拟器件的示例代码? 如果是、请与我们分享。

    谢谢。此致、

    Muthukumar。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar:

     我们只有一些 Linux 驱动程序、如下链接所示、很抱歉、我们没有资源 进一步开发这个方向。  

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719216/faq-linux-linux-drivers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar:

    您需要找到编解码器或 DAC 来驱动 TPA3112的模拟输入、没有要配置的寄存器。 如果您需要数字输入器件、可以查看 https://www.ti.com/product/TAS6422E-Q1。 您可以使用 PPC3生成 i2c 配置脚本、但我们不提供此器件的驱动程序。

    此致、
    路易斯