This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:如果 TLV320AIC3104可支持采用 TMD 模式的输出独立声源

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1321438/tlv320aic3104-q1-if-tlv320aic3104-could-support-output-independent-sound-source-with-tmd-mode

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

您好,

Didi 的一位客户喜欢确认  TLV320AIC3104是否可以在 TDM 模式下同时输出三个声源?

他使用 DINL 和 DINR 输入双通道16位串行数据、并想同时输出蓝圈的三个输出。  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    可以同时使用所有输出。 使用寄存器设置、您可以将 DAC L 和/或 DAC R 路由到任意或多个输出。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jeff McPherson M ü,

    非常感谢您的答复。 我想你误解了意思,客户  使用 DINL 和 DINR 输入双通道16位串行数据,他想确认是否四个扬声器同时播放四种不同的音乐和分时.

    此致

    凯林

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    只有两个 DAC 通道、这意味着无法播放4个不同的音乐曲目。 所有四个输出可以同时使用(LOL/R 和 HPL/R)、但用户必须选择两个输入通道的播放来源。  

    另外要说明的是、DINL 和 DINR 都是一个通道、这意味着该器件只能接收两个通道的音频数据。

    此致、
    J·麦克弗森