This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:是否可以在 GNU/Linux 上运行 PUREPATHCONSOLE?

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1326957/purepathconsole-any-way-to-run-purepathconsole-on-gnu-linux

器件型号:PUREPATHCONSOLE

PUREPATHCONSOLE 仅适用于 Windows 和 Mac、但我运行 Debian。 我成功地安装了它与葡萄酒(9.0)但它不会运行。

[32:0221/013016:ERROR:network_change_notifier_win.cc(157)] WSALookupServiceBegin failed with: 8
[32:0221/013017:ERROR:gpu_process_transport_factory.cc(418)] Failed to establish GPU channel.
[32:0221/013020:ERROR:network_change_notifier_win.cc(157)] WSALookupServiceBegin failed with: 8
[32:0221/013020:FATAL:render_process_host_impl.cc(479)] Check failed: !g_exited_main_message_loop. 
wine: Unhandled exception 0x80000003 in thread 24 at address 004DF9F0 (thread 0024), starting debugger...

在查看安装的文件时,node-webkit 显示为 NodeJS。 迁移到 Linux 应该不会那么困难。 许多竞争对手(例如 ST、Nordic Semi)都有本机 Linux 应用程序。 我认为 TI 也应该这样做。

但除此之外、是否有人成功地在 Linux 上运行 PUREPATHCONSOLE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    目前、Windows 和 Mac 之外不支持 PPC3。 我不知道有什么计划可以使 PPC3 Linux 兼容、但我可以告知我们的软件团队、我们在支持方面存在一定差距。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果能够将这作为优先事项,我将不胜感激。 通过查看这些文件、我无法找到除 nw.js 中的文件之外的任何本机 Windows 可执行文件。 我下载了 Linux 版本的 nw.js 并尝试使用源代码目录和更新程序目录来运行它、但不起作用。 但源代码/登录实际有效(我能够登录、但在那之后什么也没有发生)。 我认为对于移植而言不会有那么大的工作量。 如果有机会、我会很乐意提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否能够在 Linux 系统上运行 Windows 10的虚拟机?

    此致、
    J·麦克弗森