请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TAS6422-Q1
您好、支持团队
Q1:如果 TAS6422-Q1输出与扬声器断开、则 TAS6422-Q1是否从 FAULT 引脚触发 ALERT?
Q2:欠压/过压触发器来自 FAULT 引脚?
注意:我们的客户端验证直流诊断可以检测到扬声器断开。

如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
Q1:如果 TAS6422-Q1输出与扬声器断开、则 TAS6422-Q1是否从 FAULT 引脚触发 ALERT?
Q2:欠压/过压触发器来自 FAULT 引脚?
注意:我们的客户端验证直流诊断可以检测到扬声器断开。

如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯
你好,劳伦斯。
[报价 userid="505972" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1327118/tas6422-q1-if-tas6422-q1-output-disconnect-to-speaker-the-amp-have-alert "]Q1:如果 TAS6422-Q1输出与扬声器断开、则 TAS6422-Q1是否从 FAULT 引脚触发 ALERT?
[/报价]扬声器的输出断开可能触发 OL 故障、但该故障不会反映在 FAULT 引脚上。
1.如果您在运行直流 DIAG 之前断开扬声器、则会触发 OL 故障。 您可以通过读取0x0C 值来检查结果。

2.如果您在直流诊断完成后断开扬声器,则不会触发 OL 故障。
[报价 userid="505972" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1327118/tas6422-q1-if-tas6422-q1-output-disconnect-to-speaker-the-amp-have-alert "]Q2:欠压/过压触发器来自 FAULT 引脚?
[/报价]是的、您可以参考数据表中提及的以下说明。

...
Br.
魏秋。