This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:单侧通道的输出减少

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322987/pcm1794a-output-of-one-side-channel-is-reduced

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件:PCM1794

大家好、

当我们使用附加原理图设计电路板时、一个通道的输出电流会以大约每10个单元1个的频率下降。
此原理图有问题吗?
此外、输出电流仅在一个侧通道上下降的可能原因是什么吗?

e2e.ti.com/.../7462.schematic.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我们需要收集更多信息  、以便可以  高效地进行调试:

    • 您能否 详细说明  通道压降、 输出振幅是减小还是完全消失?  
    • 我假设您在 PCM1794的输出端看到的是这种情况、而不是在转换或滤波之后看到的、对吗? 这样我们就可以专注于 PCM 方面。
    • 如果此问题出现 在 DAC 的输出端,您是否只看到其中一个差动输出 存在问题或两者都存在? (即  IOUTL– 和 IOUTL+  或仅其中一个)
    • 它是否一直是 L 或 R   (IOUTL– 和  IOUTL+  或 IOUTR   – 和 IOUTR+),或者有时问题是在 R 上,有时是在 L 通道上?
    • 您是否已在同一窗口中绘制 I2S (全部都在同一窗口中)并在问题出现时查看边沿细节。
    • 您是否要监控输入、以确保 DIN 中没有影响输出的扼流圈?  
    • 检查完所有内容后、我们可能需要卸载 PCM、看看这是否为我们提供了另一个数据点。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的回复。
    我在下面回答。

    • 您能否 详细说明  通道压降、 输出振幅是减小还是完全消失?  
      输出会降低。
    • 我假设您在 PCM1794的输出端看到的是这种情况、而不是在转换或滤波之后看到的、对吗? 这样我们就可以专注于 PCM 方面。
      我将查看运算放大器的输出。 位于测试引脚123和129上。
    • 如果此问题出现 在 DAC 的输出端,您是否只看到其中一个差动输出 存在问题或两者都存在? (即  IOUTL– 和 IOUTL+  或仅其中一个)
      它们都降低了。
    • 它是否一直是 L 或 R   (IOUTL– 和  IOUTL+  或 IOUTR   – 和 IOUTR+),或者有时问题是在 R 上,有时是在 L 通道上?
      我在两个通道上都发生了该情况、但更多的是在 L 上发生了该情况。
    • 您是否已在同一窗口中绘制 I2S (全部都在同一窗口中)并在问题出现时查看边沿细节。
      我不知道该怎么说。
    • 您是否要监控输入、以确保 DIN 中没有影响输出的扼流圈?  
      我们没有进行检查、但当问题发生时、VCOM 引脚上的电压增大了。
    • 检查完所有内容后、我们可能需要卸载 PCM、看看这是否为我们提供了另一个数据点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳。

     可以通过更换 VCOM 引脚的内部偏置去耦电容器来解决输出端较低的电流以及您看到的 VCOM 电压升高的问题、可以使用  陶瓷电容器、例如   GRM32ER71A476KE15L   VCOM 引脚的47 µF±10% 10V 陶瓷电容器 X7R 1210。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的回复。
    这是否意味着在使用非推荐电容器时更有可能出现问题?
    为什么会出现这个问题?
    我当前正在使用 OS-CON。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    不,我刚才发生 了  类似的行为(输出电流较低,同时 VCOM  电压增大),这是由 VCOM 电容造成的。

    我没有 任何证据证明 这种类型是非常关键的,但至少我们知道它是帽,可以导致这种情况。 我会使用相同的建议类型。 我没有内部原理图需要审阅、也没有告诉您原因是什么。

    此致、

    阿拉什