This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011D1的问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322358/tpa2011d1-questions-of-tpa2011d1

器件型号:TPA2011D1

尊敬的团队:

我们在新项目中使用了 TPA2011D1、如下所示:

该扬声器使用8欧姆0.7w
目前、声学测量扬声器超出了 SPICE

我想问如何确认此放大器的 Po? 你有什么建议吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    数据表中提供的规格是电能、因此您将测量扬声器两端的电压并计算给定扬声器阻抗的功率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们感谢您的大力支持。

    我们需要驱动扬声器(使用8 Ω 0.7w)、但现在 Po 似乎已经结束。

    您能帮助指导我们如何修改原理图吗? 调整 R1408和 R1409?

    非常感谢。

    吉米

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您期望的最大输入信号振幅是多少?
    输出范围是输入信号乘以增益;增益可通过输入电阻器调节。 在这种情况下、如果需要降低输出信号、则必须增大 R1408和 R1409的值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    是否有一系列电阻值? 让我们尝试增大 R1408 R1409
    这似乎是一种改进、但电阻可以增加多高?
    有计算电阻的公式吗?

    我们的原理图是单输入。 非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您可以参阅数据表第19页上的公式14: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2011d1.pdf#page=19

    从技术角度而言、该电阻器没有最大值、但是过高的值会导致极低的增益;还请注意、如果您希望保持相同的频率响应、该电阻器的值也会影响输入交流耦合电容器的值(请参阅公式15和16)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师