This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:扬声器的蜂鸣频率为300kHz

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328057/tpa2012d2-speakers-are-buzzing-at-300khz

器件型号:TPA2012D2

你好
我使用的是放大器电路、但通电并启用放大器时、左右通道没有输入。 我的扬声器开始嗡嗡声像蜂窝。 我已经将示波器连接到扬声器、发现嗡嗡声为300kHz、这与 TPA2012的开关频率相同。 我已经附上了放大器电路原理图和布局的屏幕截图。



该电路采用连续的接地层、我将模拟和数字布线在单独的区域、因此它们不应相互交叉。 (橙色轮廓是我的模拟电源平面)模拟电源由我的直流电源通过一个铁氧体作为滤波器供电。  


这是我的示波器波形

由于 D 类放大器使用了 PWM、这种行为是否正确? 如果在没有音频输入的情况下启用放大器、是否总是会出现这种情况、或者我的电路是否有可改进的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您能介绍一下未使用的 IN+引脚的连接是什么吗? 看起来您把它们短接在一起、然后跨几个无源器件短接到 GND。 请注意、您应该有独立的交流耦合电容器到 GND。

    您在 IN-引脚上有 R IN 串联和 C 到 GND、请注意、这些引脚还应使用串联电容器作为 IN 看到的第一个元件进行交流耦合、您可以在交流耦合电容器之后连接 RC 滤波器。

    您可以通过拆下 R13和 R14进行测试、并检查噪音是否改善、这可能会告诉您噪音是否从音频源耦合。

    300kHz 开关本身不应该是一个问题、就是由输入噪声引起的占空比抖动、而这会在扬声器上产生噪声。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助
    我从放大器断开了两个输入并解决了蜂鸣、然后我将 R13和 R14替换为1uF 电容器、这能够解决我的蜂鸣、但仍然允许播放声音。 我只需要使用串联电容器对原理图进行全面更新、