This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:如何实现 PTT 功能

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328165/pcm2912a-how-to-realize-ptt-function

器件型号:PCM2912A

尊敬的,

一位客户需要确认如何实现 PCM2912A 的 PTT 功能。 EVM 用户指南 通过开关将 MUTE 引脚连接到 SSPND。 如果使用 PTT、则情况相反。 如何实现 PPT?  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    PCM2912A 仅支持半双工 PTT。 您所指向的开关仅使麦克风输入静音、而不影响播放端。 如果只需要在麦克风侧使用 PTT、那么该开关就是实现它的方法。 对于需要外部控制器来实现的全双工 PTT (即当您按下按钮时、播放将静音)。

    此致、
    J·麦克弗森