This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:计算灵敏度/分辨率所需的帮助

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1326081/tlv320adc3101-help-needed-calculating-sensitivity-resolution

器件型号:TLV320ADC3101

早上好!

我们使用上面提到的 ADC3101来测量极低电压的模拟信号。 虽然它确实运行得很好、但我在理论基础上计算总体灵敏度时遇到了麻烦。

下面是我的应用程序:

- 3.3V 模拟电源

-信号交流耦合,峰峰值2 4mV。 它不是正弦信号、但对于我的问题、我们可以安全地假设100Hz 正弦

-输入为 IN2L 单端, 0dB 设置(数据表中说明的增益2 )

-音量控制设置为0dB

- PGA 设置为3dB (增益1.4)

-禁用 AGC

- miniDSP 设置为默认值(PRB_R1、不进行进一步的设置)

-接口字长16位

根据我的理解、满量程输出应该在2Vpp 下达到。

因此我的计算如下所示:  

2、4mV/2V * 2^16 * 2 * 1、4 = 220 (这应该是测量的峰峰值计数)

实际上、我看到 P2P 计数大约为90-100。

您能告诉我在这里遗漏了什么吗?

您好

弗洛里安·萨茨格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2Vpp 为满量程值、 增益为0dB

    且增益为1.4

    2/1.4或1.42V 是满量程输入。

    1.42V 对应于650000计数

    1伏                65000/1.42次计数

    2.4mv 对应于110个计数时的65000*2.42mv/1.42。

    在实践中、动态范围大约为92dB、对应于40000。 这提供了分辨率的近似值,我有时使用它来估算 LSB

    如果我们使用2.4mv 将是40000*2.4m/1.4 或69个计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    因此、如果您答对了、无论前面提到的动态范围如何、我都必须忽略单端输入配置产生的增益2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我、  您在数据表中的哪个位置看到单端配置的增益为2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在66页上阅读了这本书、该书就 在左侧 ADC 输入选择的寄存器描述的正下方。

    它×"为了对单端和差分对保持相同的 PGA 输出电平、单端输入应用了2k Ω 增益。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表(第6页)指定了0dB 数字输出的0.7V rms 单端输入。 这用于上面的计算、