This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760MD:如果我们未使用耳机或线路驱动器功能、是否可以将引脚18-31连接到 GND?

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TAS5760MD, TAS5760L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1327826/tas5760md-can-we-connect-pin18-31-to-gnd-if-we-didn-t-use-the-headphone-or-line-driver-function

器件型号:TAS5760MD
主题中讨论的其他器件:TAS5760MTAS5760L

大家好、团队

在其中一个 MP 项目(PCB 修复)中、我们的客户使用 TAS5760M将引脚18-31 NC 引脚连接到 GND、这与我们的数据表是一致的。 (他们在此项目中没有使用耳机功能)

但他们更喜欢将  TAS5760MD 安装到同一 PCB 上。 但是大家可以知道、对于 TAS5760MD引脚18-31不是 NC 引脚。 客户更喜欢咨询 TI、看看他们是否可以  在同一 PCB 中使用 TAS5760MD 并将引脚18-31连接到 GND?

 我们的数据表显示:

"整个 TAS5760xx 系列均在48引脚 TSSOP 封装中实现了引脚对引脚兼容。 另外、为了为无需引脚对引脚兼容性和耳机或线路驱动器的应用实现尽可能小的解决方案尺寸、为 TAS5760M 和 TAS5760L 器件提供了32引脚 TSSOP 封装。 TAS5760xx 系列所有器件的 I2C 寄存器映射是相同的、这样、在根据系统级要求选择器件时、可以降低开发开销。"

但数据表没有显示:如果我们使用  TAS5760MD、如何处理引脚18-31引脚

您能帮助检查并分享您的评论吗?

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 G· W

    对于 HP 相关模块,使用像 M 这样的 MD 似乎没有问题,所有模块都与其他模块独立。

    塔克

    杰西