This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:音频放大器建议

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328033/tpa2011d1-audio-amp-recommendation

器件型号:TPA2011D1

你好

我目前使用的 D 类音频放大器可以提供3W 的输出功率、电压范围介于2.8V 到6V 之间、负载为3欧姆(我不知道器件型号)。 我发现 TPA2011D1作为可能的替代产品、因为它的覆盖范围接近整个电压范围、可以提供3.2W 的输出功率、并且具有4 Ω 负载。 这就是您在这种情况下建议使用的器件吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    这是满足要求的好方法、TPA2011D1是我们针对低压输入拥有的最高功率模拟输入 D 类放大器。
    如果必须使用更高的电压输入和更高的输出功率、则可以考虑 TPA31x 系列器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师