This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392EVM-PDK:软件问题

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192, SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1323145/src4392evm-pdk-software-issues

器件型号:SRC4392EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:SRC4392、SRC4192

您好!

我目前正在使用其开发板评估 SRC4392模块。

测试简单的 TOSLINK 输入到 TOSLINK 输出配置是否需要软件、或者跳线/开关解决方案是否足以满足此要求?

关于第一个问题的答案、在各种支持线程中都推荐了 AIC310x 的 GUI 和驱动程序、但我不能使其在硬件方面起作用。 您建议采取哪些步骤来使软件与硬件兼容?

Br、

约阿基姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我没有专门使用此 EVM、但我 在过去几次使用过另一个类似的 SRC 器件、我记得我刚刚使用了该 EVM 上的开关、而没有使用 GUI。  

    一般而言, 当我需要为  需要对其寄存器进行编程的 EVM 运行脚本时,大多数时候我使用通用 I2C 读写器并 运行脚本, 从而以这种方式对设备进行编程。 具体而言,我使用 PPC3通用 I2C 编写器(您可以从 TI.com 下载它),并使用它与接受 I2C 命令的任何设备进行通信。

    因此、如果要为此器件使用 GUI、我建议下载 PPC3并使用随附的 I2C Mater 来编写脚本。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的答复。 目前、GUI 不是必需的。 恐怕这并不能解决问题。

    当 JMP1配置为使能 TOSLINK 输入后、子板上的 TOSLINK 输出引脚完全耗尽。 是否存在与此行为的电路板配置有关的任何常见问题、或者我漏掉了任何重要内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记提一下静音 SW 设置为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    一般而言、时钟是第一个可能的问题、但 我知道您是通过 TOSLINK 发送 S/PDIF 的。  当我测试 SRC4192 EVM 时,我正在使用 I2S  ,我记得它的 SCK 必须通过 BNC 连接器连接,而 EVM 无法与 I2S 引脚旁边的 SCK 引脚配合使用。

    您是否监控了一些测试点 、例如电源 或标志(RDY、SYNC 和...)、  

    你能  先用 I2S 格式测试它吗-只是看看它是否开始? 我尚未使用此 EVM、但可能需要通过脚本进行初始化。  

    我 已附加了2个我找到的用于此部件的脚本-如果您想使用脚本尝试它。

    请告诉我您是否能够让它使用任何其他格式或/和脚本。  

    .e2e.ti.com/.../5164.Sample-code-to-initialize-SRC4392.txt

    e2e.ti.com/.../5164.SRC4392_5F00_sample-code.txt

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    电压电源看起来正常、但 RDY 和 Rx 锁定 LED 在任何时候都不亮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    请尝试使用 I2S 格式、然后使用 我发送的脚本。 您需要完成这些调试步骤以确定可能存在的问题。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    很抱歉有关此问题的回复延迟。

    为了使用 PurePath Control 通过 I2C 初始化 EVM 模块、我们需要您提供一个 USB-to-I2C 适配器。 您知道是否有任何适配器符合 PPC3软件和此特定 EVM 板的要求? 如果是这样、我希望 有一个工具 能够继续进行评估。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您不需要任何 USB 适配器。 我 通常通过 PC 通过 USB 连接(在本例中为 J24 )发送 I2C 代码。 在某些情况下、我只需使用导线从另一个板发送 I2C 信号(时钟(SCL)和数据线(SDA)) 、并对 另一个 EVM  (在本例中为 J23)进行编程

    请注意、需要为 I2C 设置一些跳线/开关(请参阅用户指南第5页的表)  

    如果将 EVM 连接到 PC,它应该显示为 TI 音频设备 (其中扬声器图标位于右下角)。  您可能 需要安装 TexasInstruments_USBAudio_v4.13.0_2017-08-21_setup 文件、并可在以下链接中的 zip 文件中找到该文件。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1247760/tas2563ybgevm-dc-purepath-console-3-v3-2-1-build-306-fw-v1-1-0-0-tas2563-evm-v3-02-usb-audio-driver-not-working-windows-10?keyMatch=TEXASINSTRUMENTS%20USBAUDIO%20V4%2013%200%202017-08-21%20SETUP

    另外、请查看该主题。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798082/src4382evm-pdk-installing-the-usb-modevm-driver

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Arash、

    我将尝试这种方法。 该 EVM 不显示为 TI 音频器件、而是"USB-AudioEVM"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    尝试了线程中建议的方法后、我得到了以下结果。

    我尝试了 UAC1.0和 UAC2.0、两者的结果相同。 我们如何取得进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 I2C 引脚连接到示波器后、我们可以在尝试使用 PPC3时看到从器件地址、但它不会发回 ACK、从而导致写入/读取失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

     可以将其识别为"USB-Audio EVM" 、但我不确定您看到的 "设备无法以代码10开头"。  可能是事实,它不发送 ACK 与错误"设备无法启动,错误10"有关。

    如果无法清除上述错误、我建议软件支持团队在打开新问题时不要在标题中提及器件(因此我不会想到此问题)、一旦驱动程序错误得到 解决、我们就可以继续此处的调试。

    此致、

    阿拉什