This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903:它是对电压还是功率进行数字化?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1327971/pcm2903-does-it-digitize-voltage-or-power

器件型号:PCM2903

您好!

我正在使用 PCM2903 ADC 进行数字化测量。 那么我要问的是、ADC 的数字输出是电压(Volt)还是功率(Watt)的数字化?

因为它们不成比例:P = V*V/R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    大多数 ADC (包括 PCM2903)会对输入端的电压进行数字化处理。 使用已知的输入阻抗、如果需要、可以通过测量数字数据来进一步计算输送到 ADC 的功率。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压-这很完美。 :-)