主题中讨论的其他器件:TAS6424、 TAS6424E
调整音量(地址为0x05 - 0x08的寄存器)时、在音频播放过程中可以听到扬声器的明显噪音。
我的问题是:是否有推荐的寄存器设置或配置可以消除此噪声?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
调整音量(地址为0x05 - 0x08的寄存器)时、在音频播放过程中可以听到扬声器的明显噪音。
我的问题是:是否有推荐的寄存器设置或配置可以消除此噪声?
谢谢!
您好、Gregg:
感谢您的答复。
我已经观察到、在音量调节过程中、高频扬声器特别明显、就像失真一样。
关于寄存器0x01的配置:
| 位 | 已归档 | 类型 | 复位 | 说明 |
| 7 | HPF 旁路 | R/W | 0 | 0:启用高通滤波器 1:禁用高通滤波器 |
| 6至5 | OTW 控制 | R/W | 01 | 00:全局过热警告设置为140°C 01:全局过热警告设置为130C 10:全局过热警告设置为120°C 11:全局过热警告设置为110°C |
| 4 | OC 控制 | R/W | 1 | 0:过流为1级 1:过流为2级 |
| 3–2 | 音量 | R/W | 00 | 00:卷更新速率为1步/FSYNC 01:卷更新速率为1步/2 FSYNC 10:卷更新速率为1步/4个 FSYNC 11:卷更新速率为1步/8 FSYNC |
| 1–0 | 增益 | R/W | 10 | 00:增益电平1 = 7.6V 峰值输出电压 01:增益电平2 = 15V 峰值输出电压 10:增益水平3 = 21V 峰值输出电压 11:增益电平4 = 29V 峰值输出电压 |
您是否有其他建议来帮助消除该噪声?
谢谢
您好、Imed
是否有办法消除这些振幅跳跃?
音量增加设计为具有固定的 dB 变化、正常情况下、当功率变大时、您会看到波形快速变化。 对于 TAS6424E 器件、无法进一步平滑变化、因为该器件内部没有 DSP、数字电路只能提供固定步长。 我们是否可以更改音频源电平来实现音量变化?