This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:在 TPA2012D2RTJR 上未获得输出

Guru**** 2766765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328778/tpa2012d2-not-getting-output-at-tpa2012d2rtjr

器件型号:TPA2012D2
主题中讨论的其他器件:AM62A3

您好、TI!
我将音频编解码器(TLV320AIC3106IRGZT)与  TPA2012D2RTJR 一起用作放大器、我将音频编解码器的输出连接到 INR++和 INL+-但扬声器上没有任何音频连接到 outr+-和 OUTL+-。 请查看随附的原理图(我们正在 从 MIC 和 HPLOUT、HPROUT 获得正确的输入和输出)

处理器: Intel Core 2

我所做的更改:

G0/G1=下拉

AUD_SHT_SDR#上拉
AUD_SHT_SDL#上拉




删除了 C206/C207。
R190、R191、R193、R194替换为1uF 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    一些可帮助进行调试的问题:

    • 您是否尝试过移除输出端的电容器? C194、C197、C198、C199。
    • 如果您使用示波器检查输出、您是看到 D 类开关还是根本没有信号?
      • 是否可以在连接和未连接负载的情况下尝试此方法?
      • 您使用的负载阻抗是多少?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师