This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:PCM2704C Android 串行器模式

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1326958/pcm2704c-pcm2704c-android-speraker-mode

器件型号:PCM2704C
您好! 

我希望能够将 PCM2704C 识别为 Android 平板电脑上的扬声器。 可以通过在 EEPROM 中写入来实现吗?


此致、

和明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshiyama-San、

    是的、可以使用 EEPROM 作为外部 ROM 来更改器件描述符。 请参阅数据表第9.3.7节中的步骤。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:
    你好。 感谢您的答复。

    为了让 Android 操作系统识别扬声器模式、我应该更改57个字节中的什么值?

    此致、
    Kazuaki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshiyama-San、

    不幸的是,我们不是 Android 操作系统的专家,以及正确的字节是什么。 您需要查看 Android 操作系统的文档/支持。 不过、在获得所需字节并遇到编程问题后、您可以回到 TI 寻求帮助。

    谢谢!
    J·麦克弗森