This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:MCLK 速率

Guru**** 2455420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322683/tas6424e-q1-rate-of-mclk

器件型号:TAS6424E-Q1

大家好、

关于 MCLK 速率、如果 TDM 为256fs、是否可以对 SCLK 进行分频?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,友平

      很抱歉、您的问题没有完全理解。 您是说在 TDM 模式下、我们想为器件提供256fs SCLK、但仅为128fs MCLK? 这么做有什么特殊的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、


    仅在 TDM8的情况下、他们认为 SCLK 和 MCLK 的频率是相同的。 它们是否能够共享 SCLK 引脚和 MCLK 引脚?

    SCLK 和 MCLK 是否需要同步?
    客户希望减少电路板之间的通信次数。

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyaoka-San、

    是的、当 TDM 模式中的时钟相同时、MCLK 和 SCLK 可以连接在一起。  数据表中对此进行了说明。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    谢谢!

    三岳洋平