This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:TS3A227ERVAR 麦克风检测问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1329706/ts3a227e-ts3a227ervar-mic-detection-issue

器件型号:TS3A227E

大家好、

我正在将 TS3A227ERVAR 用于我客户的一个项目、但麦克风检测不能正常工作。 如果我在给主板上电之前插入耳机、则麦克风检测功能会正常工作。 我可以将寄存器读取为4极、然后麦克风存在引脚被下拉。 但是、如果我拔下耳机并重新连接、寄存器会显示3个极点、麦克风存在引脚处于高电平状态。 只有在为板加电之前连接耳机时、芯片才会将耳机检测为4极。

每次插孔检测都能正常工作。

我附加了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    您是否已尝试按照数据表中的说明更改去抖计时? 我们还提供了 有关这些音频开关的常见问题解答、以防您未进行了解!

    此致、

    亚历克斯