This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:复位状态下的功耗

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328295/pcm4104-power-consumption-in-reset-state

器件型号:PCM4104

是否有关于  在 VCC1和 VCC2未上电且没有时钟的情况下、在上电复位状态下 PCM4104在数字电源上消耗多少电流的任何信息?  它更像1 mA (如在断电时)还是更像10 mA (静态电流推断为0kHz 时钟速率)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Matthijis,

    除了此旧器件的数据表、我们没有任何其他信息。 根据数据表,我相信 没有时钟的加电复位就像1 mA 一样 。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了避免猜来猜去、我们完成了一些测量。  PCM4104仍然被焊接在一个有缺陷的旧电路板上、但我们切断了它的大部分连接 、并 将其 Vdd 连接到实验室电源。 以下是 可能对其他人有用的结果:

    • 0.5 mA 在 Vdd (3.3V)且 Vcc 未上电、无时钟的情况下、以及 nRST 低电平
    • 4 mA  在 Vdd (3.3V) 且 Vcc 未上电、无时钟的情况下、以及 nRST 高电平

    因此、似乎待   机电流规格(<RST)确实适用于这种情况、但前提是您通过将1mA 置为低电平来明确地使 DAC 保持在复位状态。  由于 Vcc 未上电而仅处于上电复位状态显然不等效、尽管在这种情况下、电流 仍然 明显 低于 正常静态电流。