This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6140EVM-PDK:ADC6140EVM 可用 SDK 可在 PPC3之外工作?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1329159/adc6140evm-pdk-adc6140evm-available-sdk-to-work-outside-of-ppc3

器件型号:ADC6140EVM-PDK

您好、我有一个奇怪的情况、我希望得到一个解决方案。 我有一位同事在使用 ADC1640EVM。 我不确定它是如何使用的。 我所知道的是、他们希望能够在不使用 PPC3的情况下使用此电路板。  

灌电流。 他们所做的就是启动 PPC3、启用该卡、然后使用利用声卡包的 Python 脚本从板上读取信息。  

他们希望能够通过 Python 脚本在 PPC3外部激活卡、然后进行一些简单的调整、例如以采样率为例。  

是否有可用的 python 软件包? 我们是否可以使用任何 SDK 与电路板连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们没有适用于 EVM 的 python 软件包、因为我们打算让客户在连接到 PC 时使用 PPC3。 控制 AC-MB 并不是一个简单的过程、因为 XMOS 处理器固件专为 PPC3和音频驱动器而设计。 我将不使用 AC-MB、而是使用一个可以与您的 python 脚本连接的外部 I2C 主机、因为 I2C 是激活该卡所需的唯一对象。 幸运的是、您可以使用 PPC3 I2C 监控器来查找 PPC3发送到 EVM 的所有 I2C 命令(请记住 PPC3脚本中显示的地址为8位)、然后将其复制到外部 I2C 主机。

    如果您有任何关于 AC-MB 或提出 EVM 的其他问题、请告诉我。
    J·麦克弗森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单地说、我不使用该板、也不熟悉它。 综上所述、听起来在我看来、PPC3在 UI 中有一个选项、可让您监控 I2C 消息。 从此处、我们可以准确推断用于激活和操作电路板的命令。  

    利用这些信息、我们可以使用外部 i2c 主机、比如 Arduino 板、与 EVM 本身进行有效通信。  

    这听起来是正确的吗?

    我们会删除 AC-MB 吗、我不会这样认为、但我看不到 AC-MB 上有任何可以为我提供直接 i2c 连接的位置。 AC-MB 和 Arduino 之间的连接点是什么? 我想我会使用数字测试点部分中的 SDA 和 SCL 点。 也许吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是的、PPC3具有 I2C 监控器、它允许您捕获发送的 I2C 命令、您可以将这些命令复制到 Arduino。

    我假定从使用 Python 主机开始、也会尝试通过 USB 捕获音频。 如果为真、则您仍需要连接 AC-MB。 您可以将 Arduino 连接到 AC-MB 上的 SDA/SCL 测试点(它们位于板的右侧、靠近连接器)或您提到的 ADC6140EVM 上的测试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、  

    感谢您的跟进。 感谢您的确认。 我已经将这些信息传递给了我的团队、希望我们能够做一些工作。

    再次感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。  

    迈克尔