This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:8V 输入至引脚10

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1329434/tlv320aic3109-q1-input-8v-to-pin-10

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

您好、支持团队

关于 TLV320AIC3109-Q1、如果输入8V (MEMS MIC)连接到 PIN10、有任何问题吗?

如果无法连接、如何将固定输入高电压 MIC 连接至 TI 音频编解码器?

原理图如下所示:

模拟 MIC 规格:

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    只要 C1919到位并且直流耦合8V、器件就会很安全。  

    此致、
    J·麦克弗森