This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106中的 MICDET 连接至 TS3A227ERVAR

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328252/tlv320aic3106-connection-of-micdet-in-tlv320aic3106-to-ts3a227ervar

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件: TS3A227E

您好

我正在设计音频电路、我计划使用 TLV320AIC3106作为编解码器、并将 TS3A227ERVAR 用作检测。

下面是您提出的几个问题:

1.在  4极附件插接、3极附件插接且没有任何插头时、MIC_Detection 应该低电平、对吗?

2.不确定  TLV320AIC3106中 MICDET 的功能,是否用于检测麦克风插拔? 因此、如果 插入3极附件(无麦克风)、 MICDET 的行为将与未插入任何插件时相同、对吗?  

3. TS3A227ERVAR 的 MIC_Detection 能否  直接连接到 TLV320AIC3106的 MICDET?  

  如果否、请告知如何连接

这是原理图草稿、请仅查看  TS3A227ERVAR 的 MIC_Detection 与  TLV320AIC3106的 MICDET 之间的连接、跳过其他部分、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    TS3A227ERVAR 在此处是冗余的。 TLV320AIC3106具有完整的麦克风检测功能、包括了解3极(TRS)和4极(TRRS)之间的差异。 编解码器中的 MICDET 功能不是简单的中断输入、因此我不相信 TS3A227ERVAR 无论如何都会兼容。  

    与数据表相比、此应用手册提供了有关编解码器中麦克风/耳机检测功能的更详细的详细信息。 希望这将帮助您更好地了解该功能并简化设计: https://www.ti.com/lit/an/slaa454/slaa454.pdf?ts = 1708700484420&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3106

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的回复

    抱歉、我在问题1上有一些拼写错误、请查看下面的修订版。

    1.对于 TS3A227ERVAR、  当4极附件插入、3极附件插入且没有任何插头时、MIC_PRESENT 应具有低电平、对吗?

    这里还有一些 问题。

    2. TLV320AIC3106能否像 TS3A227E 一样检测4极标准耳机和4极 OMTP 耳机? 我看到您提供的链接只能用于4极 OMTP?

    3.我认为我还需要 TS3A227ERVAR 的4个关键功能、TLV320AIC3106IRGZT 做不到、对吗?

    4.如果我想检测是否有来自 TS3A227ERVAR 的 MIC、并想使用立体声音频编解码器(TLV320AIC3106IRGZT、或者您可以建议另一个?) 、TS3A227ERVAR 的 MIC_PRESENT 应连接到 TLV320AIC3106IRGZT 的哪个引脚?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    1) 只有4极附件会导致 MIC_PRESENT 被拉低,因为3极附件没有麦克风。 否则、该引脚将为高阻态、上拉电阻器将电压拉至高电平。

    2) TLV320AIC3106假定 OMTP 标准、但只要连接翻转、就可以使用 CTIA 标准。 但主要的一点是、该器件无法自动区分两者之间的差异。  

    3) 3) TLV320AIC3106不支持 TS3A227E 所支持的按键。 TLV320AIC3106仅支持单个按钮。

    4) MIC_PRESENT 引脚应作为中断进入主机控制器。 这应该会触发主机向编解码器发送 I2C 命令以启用记录。 TLV320AIC3106无法对 MIC_PRESENT 引脚执行任何操作、因为它只能读取 GPIO 引脚的状态。 您只需直接连接到主机即可节省步骤。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、谢谢您、您的回复是我最想知道的信息

    我的最后一个问题是、如果我已经将 TS3A227ERVAR 用作麦克风/音频插孔检测的角色、则可以将 MIC_DET (TLV320AIC3106)保持未连接状态?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    是的、如果该功能将不用于编解码器、则 MIC-DET 可保持悬空。 同时确保在页0寄存器13中禁用耳机检测。

    此致、
    J·麦克弗森