This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:0dBFS 输入电平

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328589/pcm1804-0dbfs-input-level

器件型号:PCM1804

从数据表来看、PCM1804的0dBFS 电平存在一些歧义。   

横幅规范提供了+/-2.5V (Vpk、Vpp、Vrms、未指定):

而建议的工作条件规定了5Vpp:

电气特性再次提供+/-2.5V 差分电压(同样、未指定 Vpk、Vp、Vrms):  

每个输入的直流工作点为2.5V。

链接文章: PCM1804:模拟输入、说其中的例子是错误的、我建议的读数是正确的。  但是、该示例是 PCM1804评估套件设计中使用和记录的确切电路。   

此外、数据表中指定的5Vpp 差分似乎描述了在5Vpp 差分输入上测量的最大输入电平、这意味着一个桥臂相对于直流工作点位于-2.5V、而另一个位于+2.5V。  这与评估套件说明一致。

我的假设是、每个桥臂的满量程输入范围为:-1.25Vpk 至+1.25Vpk (以2.5V 工作点为基准)、或+1.25V 至+3.25V (以0V 接地为基准)。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的假设是正确的。 我已经在输入引脚上绘制了波形、