This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:VAD 检测多于语音

Guru**** 2563820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1326901/tlv320adc6120-vad-detecting-more-than-speech

器件型号:TLV320ADC6120

文档中的"VAD 块监视来自麦克风通道的信号、以寻找类似语音的模式、并在检测到匹配模式时触发中断。 VAD 监视语音活动的开始和语音活动的结束。 这两个事件都可以映射到中断。"

在我使用 ADCx120EVM-PDK 进行测试期间、我注意到 VAD 在自动模式下开始记录是否存在任何响亮的噪声、例如器件附近的桌子敲击、打孔甚至 clap。 这是预期行为吗? 我希望 VAD 对  仅语音检测更敏感。 您能评论一下以下情况吗?

以下是在开发板附近的桌子上引入爆震时 ASI 输出的主机记录。 因此、音频回放也是如此。

这是 SDOUT 引脚和 GPIO1上2ms 脉冲中断的逻辑捕获。 ADC CH1上的模拟麦克风在第一个中断脉冲后开始录音、并在下一个脉冲后 VAD 关闭时停止。 这使我认为,录音将被捕捉到任何数量的机械噪音和讲话。



我不希望语音活动检测器出现这种行为。 应用手册中提到了一些可以减少误报的调优寄存器、但这些寄存器不能使用 PurePath 控制台3寄存器映射进行写入。  
附加的是在上述场景中使用的寄存器转储。 我可以采取哪些措施来改善语音检测?

 e2e.ti.com/.../TLV320ADC6120.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查音量是否较低。 VAD 激活是否在较低音量水平时发生闭合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 为了确保我理解您的意见、您是否建议我将数字音量调整到较低的水平、以便在 CH3上进行 VAD 监控? 目前、它设置为27或26dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以尝试降低音量。  

    此外、可试验一些额外的滤波。 您可以尝试一个截止频率设置为100Hz 的高通滤波器。 如果将 EVM 与模拟麦克风一起使用、则可以减小串联耦合电容器以进行此滤波。 这样一来、桌子上的低频敲击声强度可能会降低。  

    我建议安装 Pure PATH 控制台软件。 使用此功能、还可以使用数字高通滤波器来尝试更高的截止频率