This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:具有控制功能的 DRC

Guru**** 2647385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328758/pcm3070-drc-with-control-usage

器件型号:PCM3070

您好!

我想使用 PPS 中的"DRC with Control"处理块仅针对特定频率范围设置 DRC 配置(我认为这样做是正确的处理块)。 但是控制功能到底是如何使用的(模块底部的输入)呢? 我会如何连接到这两个输入? 能否在控制输入端使用双二阶滤波器来设置我想要的 DRC 频率范围? 帮助页面似乎没有澄清这一点。 请更正我、如果我忽略了某个内容。

谢谢!

古斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所描述的内容是正确的、您可以将频率范围置于控制输入处。 基本上、BQ 输出到底部输入、主输入在左侧。

    此致。