请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1329180/hardware-pulse-counter
您好、TI!
我需要找到一个 IC、它可以接收数字信号、并计算指定时间内的周期数、如果超过指定阈值、则输出稳态电压。 例如、假设我们的阈值为每秒10000个脉冲。 如果输入信号为1KHz、它将以1为单位计数1000个周期、并且输出信号将保持低电平。 如果输入信号为11KHz、则记录1秒后、输出信号将变为高电平。 如果输入信号发生变化、但在1s 窗口中收集的脉冲总数将变为高电平。
您能帮助我找到一款可以执行类似操作的 IC 吗?
此致、
帕克