This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:SINAD 中的压降

Guru**** 2503255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328371/opa1632-drop-in-sinad

器件型号:OPA1632
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我的电路由3个 OPA1632运算放大器、1个用于带通滤波器、2个用于增益的运算放大器组成。 音频分析仪的输出 SINAD 为80 dB。 但在运算放大器之后、SINAD 为55dB、THD 低于0.5%。 在试验电路板冲击和 PCB 实现中也观察到类似的结果。 为什么 SINAD 有下降? 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    我有几个观察:

    1. 使用 OPA1632等高速器件时、在试验电路板上实现电路不切实际、因为试验电路板的寄生电容很容易使性能降低。 若要测试电路、建议设计一个 PCB 板、该板应遵循数据表中突出显示的所有建议布局指南。
    2. 您还需要提到在 PCB 上实施和测试您的电路。 您能否共享设计的布局文件以确认是否满足所有建议的布局指南? 糟糕的布局技术可能会导致电容和电感产生额外的噪声拾取。
    3. 对于三个运算放大器级的增益设置电阻器、您将使用相当大的电阻器。 较大的电阻器也会在系统中引入噪声、进而降低 SINAD 性能。 OPA1632数据表中的表8-1列出了针对使用较小电阻器值的不同增益设置的建议电阻器值。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。 如何计算上述电路中各级的电流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    有一本应用期刊(可在此处找到)、介绍了对全差动放大器的分析。 您可以使用这些公式来求解 Vout+和 Vout-。 根据放大器的输出电阻和负载、您可以使用欧姆定律确定电流。

    您还可以使用 TINA-TI 并在 OPA1632的输出引脚上添加电流表、以便大致测量预期的输出电流。 请注意、由于元件容差、温度变化和其他非理想行为、这在实际情况下会有所不同。

    谢谢。

    尼克