This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:这款芯片正确吗?

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5212, TAA5242, TAC5112, TAD5242, TAD5212, TAC5111, TAC5242, TAA5212, TAC5211, TAD5112, TAC5142, TAD5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328001/tad5242-is-this-correct-chip

部件号:TAD5242
主题中讨论的其他器件: TAD5212、TAC5212、 TAC5111TAC5242、TAA5242、 TAA5212TAC5211TAD5112TAC5142、TAC5112、 TAD5142

我买了 TAD5242音频 DAC、但是收到了标有"5212"的芯片

我从 TI 支持部门收到以下信息:

"经过彻底的调查、发送的器件是正确的、并且在封装标签上针对 XTAD5242IRGER 进行了配置。 器件的顶部标记将反映父系列 X5212、因为这是预生产器件。 一旦投产、器件的顶部标记将更新。"

安装的芯片无法正常工作。 输出信号 I 0V、 就像芯片处于非活动状态一样。

技术第一前的第一个问题:

那么 TAD5212芯片标记为"5242"???

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    是您收到的信息正确无误。

    • 以下所有属于引脚对引脚 TAC5212系列的器件都将在顶部带有"X5212"标记、因为这些器件是预量产器件:

    TAD5212、TAD5242、TAD5142、TAD5112、TAA5242、 TAA5212、TAC5212、TAC5242、TAC5211、TAC5112、 TAC5142、TAC5111。

    • 投入生产后、每个放大器都将具有不同的顶端标记。 目前您应该在封装上看到的确切部件号是"XTAD5242IRGER",等等。
    • 请分享 TAD5242使用的器件连接详细信息、以确认器件是否处于活动状态?

    此致、

    坂市市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有我们的原理图(去耦电容器在此图之外):

    PCB 正确。 24位输入信号在 I2S 上。 我们旧版 DAC CS4344会处理此信号。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我今天将介绍一下、并告诉您。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您要发送的 I2S CLKS 的确切值是什么? 我没有看到 上面提到的这些值。

    您能给我发送一个示波器上 I2S 信号的 屏幕快照吗,全部在一个屏幕上,这样我就可以看到所有的边缘相互的关系?  

    我不会  将未使用的输出引脚短接到 GND、而是将它们保持悬空状态。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送 BCLK/FSYNC 和 BCLK/DIN (单模式)示波器信号。 BCLK 频率为2、85MHz。

    未使用的输出引脚- OUT1-和 OUT2-?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    是的、OUT1和 OUT2应保持悬空、而不是连接到 GND。 感谢您提供示波器屏幕截图。 Arash 于今天不在办公室、明天将继续调查。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 已将 OUT1-和 OUT20与接地断开、 并在输出端出现信号。

    感谢你的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我们知道它在工作。 我现在就结束这个帖子。

    此致、

    阿拉什