This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:温度标度是否为绝对值?

Guru**** 2766315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1329789/tas5825m-is-the-temperature-scale-an-absolute-value

器件型号:TAS5825M

也就是说、如果我要将 AGL 阈值降低3dB、是否要将其设置为-3dB? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa 你好

     是的、它是绝对值。

     AGL 功能将在 AGL 阈值、TFB 的温度标度之间选择最小值作为实际有效值。 如果数字信号大于该值、将生效。