This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:寄存器0x21位7清除故障、但 FAULT 仍在0x0C 中报告

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1327626/tas6424e-q1-the-register-0x21-bit7-clear-fault-but-fault-still-report-in-0x0c

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

您好、

直流诊断错误后、我将1设置为0x21寄存器的位7、以清除直流负载诊断报告1寄存器(地址= 0x0C)中的故障、但它不起作用。

因此、我想知道这是为什么、以及可以使用哪些方法清除直流负载诊断报告1寄存器中的错误结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiang

     负载诊断结果不包含在 TAS6424器件的正常故障状态中。 清除故障将不起作用。

     我们可以考虑使用"Reset"来将其清除。 但所有寄存器都会被复位、因此您需要重新配置所需使用的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    当故障是"固定的"且负载诊断运行时、它将清除直流负载诊断故障寄存器中的故障。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、您的回答与 Shadow 不符、我怎么能理解它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiang

     格雷格的建议也是没有问题的。 如果您可以使负载条件恢复正常、则再次运行 Load Diag 功能将清除所有故障标志。 如果您无法更改加载条件、则需要使用"复位"来清除这些寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的回复!!

    此致、

    李祥