This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:什么是低音吉他放大器的最佳放大器设计原理图?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3886, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1329376/lm3886-what-is-best-amplifier-design-schematic-for-bass-guitar-amplifier

器件型号:LM3886
主题中讨论的其他器件: TPA3255

请注意 LM3886音频放大器 IC 的最新上市经过很长时间后、我尝试使用8个 LM3886芯片设计一款400W 低音吉他放大器。 参考 AN-1192有关构建 PBA200w 功率放大器的概述文档、我注意到了桥/并联的多个原理图布局。 我还购买了一些 DIY PCB 作为参考、可以看到两种不同的布局:

#1正扬声器输出的一对正向和负向扬声器输出的一对反向 IC。

#2每对 IC 具有1个正向和1个反向方向的布局。

 

您能否给出用于 Bass Guitar 应用的最佳原理图布局的建议、以实现高功率400W @ 8欧姆。  我目前采用的是400W 的分立式电路设计、同时也想构建 LM3886版本、以比较和测试最佳的音频质量、成本和性能。

谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ervin、

    我建议使用 TPA3255、而不是 LM3886。 这是一种性能高得多、效率高的器件。 此外、此器件也不需要双极电源。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ervin、

    本应用手册图13中的原理图是推荐使用 LM3886器件实现高功率的设计。 但是、要达到400W 至8欧姆输出、您需要+/- 80V PEAK 的输出电压摆幅、这 高于此器件的最大电源电压。

    AN-1192 Overture 系列高功率解决方案(修订版 B)

    此致、

    拉姆西·富特