This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392EVM-PDK:I2C 通信问题

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1330212/src4392evm-pdk-i2c-communication-issues

器件型号:SRC4392EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:SRC4392

您好!

为了评估 SRC4392 EVM 模块、我希望通过 I2C 通信来初始化 SRC4392的寄存器。 为此、我使用的是 PPC3。 问题是该模块不会确认任何接收到的数据。

通过 USB 连接时、该模块会在设备管理器中显示为"USB-AudioEVM"。

使用示波器查看 I2C 时、正确的 I2C 地址(e0) 通过 I2C 发送到模块、但模块确实发回一个 ACK 命令、拒绝与 PPC3进行任何进一步通信。 此行为可能是什么问题、如何解决?

谢谢你。