请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6584-Q1 我们已在所有4通道4欧姆电阻器负载上进行连接。
初始 DC 诊断检测这些通道并报告无错误。 设置 RTLDG 后、器件会将通道1和3设置为 FAULT 状态。 在这些通道上的" RTLDG OL SL 故障存储器寄存器"报告"负载短路"
我们遵循了数据表中印刷的示例过程。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们已在所有4通道4欧姆电阻器负载上进行连接。
初始 DC 诊断检测这些通道并报告无错误。 设置 RTLDG 后、器件会将通道1和3设置为 FAULT 状态。 在这些通道上的" RTLDG OL SL 故障存储器寄存器"报告"负载短路"
我们遵循了数据表中印刷的示例过程。
马蒂亚斯,你好!
很抱歉给您带来不便、我们提供了有关此功能的用户指南、请查看下面的文件。
e2e.ti.com/.../TAS6584_5F00_Realtime_5F00_-diagnostic-user-guide_2D00_V2.0.PPTX