This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:TPA3110D2初始 POP 声音和电流消耗

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1326597/tpa3110d2-tpa3110d2-initial-pop-sound-and-current-consumption

器件型号:TPA3110D2

您好、团队成员:

我正在使用 TPA3110D2执行我的一个客户项目。我注意到、当我打开电路并播放任何音频时、扬声器最初会产生一个具有 大电流消耗的 POP (听起来像嘟嘟声)。 然后它会正常运行。 如果我再次播放相同的音频、没有问题、系统工作正常。 但是、如果我们停止播放一段时间后再次播放相同的音频、则最初会出现相同的问题、之后我们可以多次播放相同的音频而不会出现任何问题。

仅在下电上电后或间隙后播放声音后首次出现此问题。 如果在30到60秒内连续播放、则没有问题。 此外、我们可以在正常工作期间增大音量、这一点很有效。 但是、如果我们在大容量情况下关闭系统并重新启动电源、则会由于 POP 导致的大电流故障而关闭电源。

另外、我注意到我的偏置电压仅为2.5。 可以吗?

如何解决该问题?

我将 附加 schematics.e2e.ti.com/.../ITMS_5F00_SCU_5F00_BASE_5F00_BOARD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akhil、

    Kato-San 提供了我同意的反馈意见。  您能否尝试将/SD 和/FAULT 引脚的 R226的上拉电阻器从10k Ω 更改为100k Ω?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的回复。 我已经对此进行了试用、但对我的问题没有任何变化或改进。 在首次播放任何音频时仍有流行音乐、之后我们可以重复播放相同的音频、而不会出现任何初始流行音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akhil、

    如果将输入电容器短接至地、在关闭循环时是否会看到相同的弹出? 能否观察两个输入电容器上的预充电行为? 您能否尝试用更小的东西替换输入电容器值?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我也尝试了使用低值输入电容器(.01uf)、但在通电并首次播放任何音频时仍能听到相同的杂音。 我注意到、首次播放的音乐声音比上电时的音乐声音更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akhil、

    我看到您单击了"Resolved"、您是否修复了此问题?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚未解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akhil、

    如果将输入电容器短接至地、在关闭循环时是否会看到相同的弹出? 能否 在两个输入电容器上获得预充电行为的波形?

    此致、
    路易斯