This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:压电三态弯曲执行器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1329756/drv2700evm-hv500-piezocermic-trimorph-bending-actuator

器件型号:DRV2700EVM-HV500

您好!

新的、对压电执行器了解不多、但我有 DRV2700EVM-HV500、并且有很少的压电执行器三态弯曲执行器。 我可以使用此评估板来驱动弯头吗? Bender 指南显示"建议使用串联电阻器。 在开关时、建议通过一个电阻对无源压电陶瓷进行放电和短路"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供 Bender 指南、以便我进一步评估?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信这是可能的、您可以 尝试一下。 参考下图、查看输出电压和负载电流是否与您的传动器需求相符、同时考虑电容和所需的驱动频率。 此 EVM 可以提供大约1W 的驱动强度。

     

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢大家。

    但是、我必须使用 DRV2700EVM-HV500像"monomorph"那样驱动这个弯头吗? 或者、是否可以 DIY 或购买 DRV2700EVM-HV500的"开关电阻器"以便像三态压电式驱动器一样进行驱动。 我需要更复杂的控制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以将电机直接连接到 EVM。  您能为该弯片提供规格表、数据表或用户指南吗?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特