This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:从立体声变为单声道? (使用硬件控制的立体声 BTL)

Guru**** 2533730 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1330568/tas5760m-changing-from-stereo-to-mono-stereo-btl-using-hw-control

器件型号:TAS5760M

团队、
我们能为您解答以下两个问题吗:

我们在 BTL (立体声)模式下使用放大器(如果需要、我可以在需要时离线共享原理图的 TAS5760部分)。

但是、我们现在需要驱动小于4欧姆的扬声器(立体声模式下每个通道的最小电阻)。
根据数据表 9.2.3节(此处为立体声 BTL 硬件接口)、存在 PBTL (单声道)模式、其中电桥的输出可直接并联到 TAS5760M 上。
然后、在数据表中、对并联的电桥使用通用输出滤波器。

-您能否说明一下我们是否可以在不更改电路的情况下激活 PBTL 模式
并在下面标记为红色的点执行并联连接?
即、输出滤波器后面的两个电流立体声通道并行连接、以便将输出级用作单声道输出级。

提前感谢
安伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安伯

      滤波器后连接到 PBTL 没有问题、您的画面看起来没问题。