This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411-Q1

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328114/tas5411-q1-tas5411-q1

器件型号:TAS5411-Q1

1 是否可以将0xBF 写入地址0x03? 将0xBF 的值写入实际原型时、有些原型虽然发声、但有些原型不发声。

2 此外、如何定义0x03寄存器的设置? 这五组寄存器是否相互独立? 这五个团体是否可以任意组合? 例如、它们可以定义为10111100还是11110011吗?

3 在引脚15  PVDD 上电之前、将引脚2的待机时间提高约100ms 有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ying

     抱歉这个表确实有点混乱。

     D7/D6可以设置增益、可以根据您的需要进行设置。 D5/D4/D3设置 SpeakerGuard、也不限制选择任何组合。 D2和 D1位必须设置为0、将它们中的任何一个设置为1都会引起问题。 D0可以设置400kHz 或500kHz PWM、可以使用。

    Unknown 说:
    3 在引脚15  PVDD 上电之前,将引脚2的待机时间提高到大约100毫秒有什么影响?

    建议我们将低待机功耗拉至 PVDD 完全就绪。 在设置 PVDD 期间、可能会出现一些毛刺脉冲或抖动、如果不具备低待机功耗、您可能会听到扬声器发出一些噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,shadow

    我们想将0x03的寄存器设置为0xb8,它是否合理?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应、

    在您的示例中、扬声器防护设置为111的值无效。  不应将其置位。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生 格雷格
    我们实际上  通过器件中的引脚15 PVDD 施加5V 电源、并想将增益设置为32dB、  将频率设置为400kHz、SpeakerGuard 没有具体要求。
    1在这些条件下、我们应该将0x03寄存器设置为什么?
    2请 帮助解释 D5,D4,D3 寄存器的功能 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应、

    首先、我给了您错误的建议。  扬声器防护装置的111为默认值并且有效。  扬声器防护罩是一种电压限制器设置。  它不允许电压信号超过寄存器映射中规定的峰值电压。

    第二: 为了满足您的需要、您可以将您之前描述的值设置为0xB8。   

    很抱歉耽误你的时间。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    在本例中、PVDD (引脚15)为12V、增益设置为32dB、如果我们要启用保护电路、我们应该选择哪个寄存器值 D5~D3?
    或者、如果它与 PVDD 和/或增益无关、我们应该考虑什么来选择保护电路的特定峰值输出电压?

    谢谢。

    映颂.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ying

     这种保护与 PVDD 和增益没有太大关系。 您应咨询扬声器制造商、以检查可以施加的最大电压是多少。 然后根据该限制设置该保护。