This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:丢失时钟(但存在电源)是否会损坏 A/D、D/A 或 DIT 器件?

Guru**** 2847110 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, DIT4192, PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1330907/pcm5102a-will-missing-clocks-but-power-present-damage-a-d-d-a-or-dit-devices

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件: DIT4192PCM1804

我正在设计一款新的音频产品。 将有两个板(母亲和女儿)。

主板将包含 PCM5102A、PCM1804、DIT4192。 子板将生成主板上所需的时钟。

我的问题是:如果 子板上出现故障(PCM5102A、PCM1804和 DIT4192通电但缺少一个或多个时钟) 、是否会损坏 PCM5102A、PCM1804、DIT4192?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    否、丢失 I2S 时钟不会造成任何损害。 用于仅会损坏绝对最大数字输入电压为(Vdd + 0.3V)的 PCM1804 (无电源、但应用时钟)的相反操作。  

    此致、
    J·麦克弗森