This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:具有正常 I2S 输入、加电但无输出

Guru**** 2507695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1331759/tlv320aic3101-with-normal-i2s-input-power-on-but-no-output

器件型号:TLV320AIC3101

大家好、

最近、我们在客户方面发现了一个随机问题。 加电后、TLV320AIC3101偶尔会无法正常输出并且扬声器没有声音。 但我们检查了 I2S、它是正常的。 然后我们检查了上电时序、它也符合数据表中的要求。 该设计在客户中是一种旧设计。 以前的 PCB 从未报告过此类问题。  

发生该问题时、我们尝试重写所有寄存器、但无法正常工作。 然后我们再次尝试复位、它可以正常工作。  

我怀疑当该问题发生时、AVDD 没有正确上电。 但从加电排序(如下面的中所示)来看、不会有任何问题。  

我想知道您是否遇到过这样的问题。 这里的根本原因是什么? 接下来我们应该怎么做? 谢谢!

  

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    添加新发现的内容。 我们发现、当发生问题时、寄存器11 D5设置为1。 您可以帮助说明左侧 DAC 溢出发生时发生了什么吗? 什么会导致发生溢出? 谢谢!

    雷纳   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先要检查该 D5位是否始终读为"1"、您可以在 DAC 上电后读取一次该位吗? 这是为了确保不存在导致该情况的随机事件。

    如果该位清零、并在问题发生时再次设置、则通常在数字增益为高电平导致 I2S 信号出现高振幅时设置该位。 请尝试稍微降低数字增益、看 D5仍处于设置状态。

    我不知道此位是否会导致输出消失、但让我们从上面开始。

    此致。