This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:采样率确认

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1332468/pcm1803a-sampling-rate-confirmation

器件型号:PCM1803A

TI 人很好

我想问一个问题、对于任何 L 和 R 通道、此芯片的标称采样率是否在16-96范围内? 那么芯片内部是否有两个 ADC 分别采集两个通道的电压呢? 还是用于时分多路复用的 ADC?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片内部有2个 ADC。 两个 ADC 的数字输出在 ADC 的 DOUT 引脚上可用。 它以串行数据的形式出现在一条线路上。 下图显示了

    24位数据如何显示在 DOUT 引脚上。 为了使 ADC 工作、我们需要提供以下输入信号。

    SCKI 一个良好的值 SCKI 是256*fs 或12.288Mhz

    BCK 一个好的值是64 *Fs 或3.072Mhz

    LRCK  有效值为48K。 这将使 Fs 或采样率为48kHz。

    2个通道的数字数据出现在 DOUT 上