This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:输入输出延迟时间

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096, DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1329830/dit4096-input-output-delay-time

器件型号:DIT4096
主题中讨论的其他器件: DIR9001

大家好!


我有一个关于 DIT4096的问题。
请告诉我从输入到输出的延迟时间。


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    此部件没有特定数据、 我们拥有的唯一信息来自上一篇 文章、该文章表明:


    数据表指出、从 SPDIF 输入到 LRCKO 切换的 DIR9001延迟为3/fs、这意味着在48kHz 采样时将为62.5us、在96kHz 时会更小。 我没有 DIT4096的测量值、但我认为该值与 DIR 的延迟值相差不大。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash、á lez

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。
    我计划使用多个 DIT4096。
    如果每个器件的输入时序相同、输出时序是否会不同?
    FS 将发生多少变化? 它会发生移位吗?
    我认为每个器件的输出计时没有显著差异。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,石渡,你是最受欢迎的。

    延迟与采样频率相关,  因此它们 都将   以 3/fs 延迟传播相同的延迟(正如我们从上面建立的) 。

    此致、

    阿拉什