您能否澄清一下有关 DSP_MISC 控制寄存器的几点?
- 位位置3的功能是什么? 我不清楚"左右两侧将使用唯一系数0->右侧通道将共享左侧通道系数"的描述。
- 除了 DRC、FIR 和 EQ (例如:AGL 和 Clipper)外、没有其他 DSP 模块旁路的位吗? 是否有其他方法可以绕过这些模块?
- 可以在播放期间更改这些位吗、还是需要电源状态回收?
谢谢!
穆斯塔法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否澄清一下有关 DSP_MISC 控制寄存器的几点?
谢谢!
穆斯塔法
Mustafa 你好
Unknown 说:位位置3的功能是什么? 对我来说,"左、右将使用唯一系数0->右通道将共享左通道系数"的描述不清楚。
该位仍与以下 FIR、DRC、EQ 相关。 默认情况下、右侧通道将使用与左侧通道相同的设置。 将该位设置为1可以为左右通道提供不同的设置。 可以在 PPC3软件中找到详细设置。
是否有理由除 DRC、FIR 和 EQ (例如:AGL 和 Clipper)外没有其他 DSP 模块旁路? 是否有其他方法可以绕过这些模块?
默认设置下、AGL 和 Clipper 等其他功能也不会产生任何效果、不会产生任何副作用、例如延迟增加。
Unknown 说:在播放期间可以更改这些位吗?或者我们是否需要电源状态回收?
播放时不建议更改、执行这些更改时可能会听到噼啪声。
Mustafa 你好
我猜这正是这个 IC 的设计方式。
没错、这是基于当时主要客户的一些反馈。