This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:PC 连接和配置 TAS5558

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5828MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1331499/tas5558-pc-connect-and-configure-tas5558

器件型号:TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5828MEVM

您好!

我们目前正在开发一种数字音频系统、使用 TAS5624DDVEVM 进行解码和功率放大。 由于 TAS1020B 现已停产、我们无法使用 TI 推荐的输入 USB 板3连接 TAS5624DDVEVM。

我们应该使用什么硬件来连接 PC 和 TAS5624DDVEVM(或 TAS5558)、以便使用 TAS5558_GUI、PurePath 控制台或 PurePath Studio 配置 TAS5624DDVEVM?

非常感谢!

孙红彬、2024年3月3日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,孙

     我想我们已经在您的上一个主题中对此进行了讨论。 恐怕答案保持不变。。。  

    e2e.ti.com/.../tas5624a-using-the-tas5624ddvevm-for-decoding

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow He!

    非常感谢您的帮助!

    对我来说、TAS5828MEVM 有两个问题:一个是输出功率太小、另一个是它无法执行任何 DSP 处理、所以这个解决方案不适合我。 但我发现电路中有两个点可以通过 I2C 连接。 您向我推荐了该解决方案、这是否意味着我可以使用这两个点连接到 TAS5624SDDVEVM 的 I2S 接口? 通过此连接、使用 TAS5558_GUI、PurePath Console 或 PurePath Studio 配置 TAS5624DDVEVM。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hong  bin

     是的、该 I2C 端口专为使用 PPC 软件直接控制客户板而设计、也可用于控制其他 EVM。 使用导线连接 SCL、SDA 和 GND 应该可以正常工作。