This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:具有 ADSP BF527的 PCM3168接口

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1332012/pcm3168a-pcm3168-interface-with-adsp-bf527

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: PCM3168

您好!

我们将使用 PCM3168A 替换 CS42436

我们正在将 ADSP BF527 SPORT 用于 TDM 数据。

编解码器处于从模式且 在单速模式(SSM)下运行

请为  PCM3168A 和 ADSP BF527之间的物理接口提供帮助

谢谢。此致、

H·阿尔文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    对于 TDM 数据、编解码器需要一个3线 I2S 接口(FSYNC、BCLK 和 DATA)以及一个同步系统时钟 SCKI 来运行器件内部。 如果您同时运行 ADC 和 DAC、则会有一条额外的数据线、因此总共需要增加5个时钟/数据连接。 此外、如果需要、可以使用 XAD/XDA 引脚以不同的接口/采样率运行 DAC 和 ADC。

    我不是 ADSP BF527的专家、因为它不是 TI 器件、但快速看一下数据表、您应该将体育用品设置为传输 FSYNC/BCLK/和 DIN (到编解码器)和接收 DOUT (来自编解码器)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的回复

    PCM3168编解码器具有以下红色标记的引脚、  FSYNC/BCLK 是否指 LRCKAD/DA 和 BCKAD/DA ?

    根据单一速率中 TDM 数据格式情况下的编解码器数据表、使用 BCKAD/DA、LRCKAD/DA、DOUT1和 DIN1引脚

    请确认以下连接是否正常。

    ADSP TF0 >>  PCM3168A- LRCKAD/DA

    ADSP TSCLK0 >> PCM3168A- BCKAD/DA

    PCM3168A- DOUT1>>ADSP、 DR0PRI

    ADSP、DT0PRI >> PCM3168A- DIN1

    SCKI 连接到外部11.28MHz CO

    谢谢  

    阿尔文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    是的、FSYNC 是指 LRCKAD/DA、BCLK 是 BCKAD/DA。 这些连接对我来说也是正确的。

    棘手的部件是您的外部晶体振荡器。 我们不建议在 I2S 主机外部设置主时钟、因为频率漂移会导致帧丢失和音频同步问题。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slaa469a/slaa469a.pdf

    较好的解决方案是由 ADSP 提供 SCKI。 如果这不可能、另一个选项是让 PCM3168A 成为 I2S 主机、并且其时钟将由 ADSP 接收、而不是由 ADSP 传输到编解码器。 数据方向将保持不变。  

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢!

    在主模式中、根据下面的原理图、外部晶体振荡器连接到编解码器和处理器。

    我们需要使用相同的配置?

    谢谢。此致、

    H·阿尔文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    这是 将外部晶体包含为 SCKI 输入的正确方法。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我注意到您提到 TI 不建议 I2S 主机外部的主时钟、因为

    我们计划使用 TDM 格式  24位左平衡模式 TDM 而不是 I2S 模式 TDM

    我们是否能够在从模式下使用外部时钟作为编解码器和编解码器。

    此致、

    H·阿尔文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    很抱歉耽误你的时间。 我使用 I2S 作为通用术语。 我们的建议适用于所有 TDM/I2S 格式、包括24位 LJ TDM。

    此致、
    J·麦克弗森