This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:目前测试电话的扬声器和接收器的噪声是明显的。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1333266/tlv320aic3104-at-present-the-noise-of-the-loudspeaker-and-the-receiver-of-the-test-phone-is-obvious

器件型号:TLV320AIC3104

您好:Expee2e.ti.com/.../X22011_F39791983575EF8D_.pdfrt

在电流测试中、功率放大器默认打开扬声器、没有明显的噪声。 TLV320AIC3104会进行初始化、输出通道会设置为 LEFT_LOP/LEFT_LOM。 扬声器噪声显而易见、输出通道被设置为
RIGHT_LOP/ RIGHT_LOM 无噪声。
附件为 TLV320AIC3104的器件电路原理图、请帮助我们排除并修复故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您会在 LEFT_LOP/M 输出中听到噪声。

    这些  LEFT_LOP/M 输出连接到驱动扬声器的外部放大器(U28)。

     如果由于带外噪声而由 Lineout 驱动外部放大器、我们建议放置一个 LPF (100 Ω 和47nF)、请参阅以下应用。 注意:

    适用于音频器件的带外噪声测量问题(修订版 A)

    此致。