请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1332639/pcm6260-q1-tdm-problem
器件型号:PCM6260-Q1大家好、
现在客户设置了 PCM6260-Q1、但 PCM6260输出的 TDM 例外的第一个时间段。
测试条件:
VBIAS:8V
D3V3_2:3.36V
VBAT_FILTER:12V
启动时序如下:
1加电
DSP 为 PCM6260提供 BCLK 和 SYNC
接下来、MCU 拉高 SHDNZ
4等待20ms
5为 PCM6260配置 I2C
I2C 配置如下:
90 02 81
90 28 10
90 3C 18
90 41 18
90 46 18
90 4B 18
90 73 F0
90 74 F0
90 75 E0
等待20ms
90 64 F0
下面是测试范围和原理图: