This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:温度范围

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1677, OPA1656, OPA1678, MC33078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1333838/opa1678-temp-range

器件型号:OPA1678
主题中讨论的其他器件: MC33078、OPA1656、OPA1677

d/s 中的温度范围存在令人困惑的地方、如下图所示。 哪一个是正确的?

由于 MC33078MDREP 为最后购买/ EOL 器件、TI 网站建议改用 OPA1678。  

在客户设计中、温度范围需要高达125°C。 是否有更好的替代解决方案来替代 MC33078?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、  

    如果可以接受稍高的 Iq、您可以考虑查看 OPA1656

    我同意、从这个角度来看可能会让人困惑。 这是因为有一个单通道、双通道和一个四通道以及各种不同的封装、它们都有自己的热阻。  

    为了简单起见、有此表显示每个部件的工作环境温度。  

    该器件的绝对最大工作温度范围为 T 环境温度 = 125°C 除非另有说明 。 您可以在上表中看到这适用于 OPA1677。 除非另有说明、否则额定温度范围为-40°C 至125°C。 这里显示的是 Vos 等规格。 应观察到单通道双通道和四通道器件的热阻。 芯片温度不应超过 T = 150 C 的绝对最大值。  

    我希望这有助于澄清。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、

    克里斯·费瑟斯通