This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:峰值(噪声)发生在8kHz、16KHz 时

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1332282/tlv320adc3140-the-peak-noise-occurs-at-8khz-16khz

器件型号:TLV320ADC3140

我们已经将电容式麦克风(ECM)连接到 TLV320ADC3140、并且一直在使用 TLV320ADC3140的内置 MICBIAS 来偏置 ECM (请参阅下面的电路图)。

当 MICBIAS 为"AVDD"(+3.3V)时、
峰值(噪声)出现在8kHz、16KHz、... KHz 时。 (参见下面的测量结果)。

当 MICBIAS 为" Vref x 1.096"(+3.0V)时、
峰值(噪声)消失(改进?)。 (参见下面的测量结果)。

认为该峰值是在 MICBIAS 设置为"AVDD"(+3.3V)时生成的正确吗?

此外、对于"TLV320ADC3140"(+3.0V)、假设 Vref 内置稳压器将改善峰值是否正确?

我们使用的采样率为192kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kibita:

    输入信号的直流电平或共模由 ADC 在内部偏置、并取决于 VREF 和 AVDD。 以下应用手册对此进行了很好的解释:

    使用 TLV320ADCX120和 PCMX120-Q1系列中的模拟输入

    要排除噪声问题、请探测输入端电容器后面的信号以确保信号干净。 如果没有、以下是我的评论:

    • 我认为您的输入信号可能由于 ECM 麦克风连接而产生感应噪音。 由于麦克风的负引脚没有 一半阻抗接地作为基准、电流连接将保证输入为单端输入。  
      • 如果更容易交流耦合 IN1m 至 GND、
      • 通常、ECM 麦克风连接的阻抗是上拉至 MICBIAS 的麦克风阻抗的一半、而将阻抗的一半短接至 GND。
    • 如果耦合电容器大于1uF、则需要延长电容器的充电时间以确保正常运行。 默认设置为1uF 电容器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的道格拉斯:

    感谢您的评论。

    我还有一个问题。

    我看到8k 和16k 处出现峰值、ADC (TLV320ADC3140)是否有生成这些峰值的噪声源?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kibata:

    否、不应存在峰值。 但由于它们是彼此的倍数这一事实、表明峰值可能是  信号内某个问题的谐波。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的道格拉斯:

    我懂了。 非常感谢。

    此致、