请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6584-Q1 主题中讨论的其他器件:TIDA-020033、
我注意到、在 TIDA-020033参考设计 BOM 中、重构滤波器(L100..107)的值和器件型号为0.47uH。
这是一个拼写错误吗? 它们不应该是4.7uH (假设工作频率为2.1Mhz)、还是我缺少一些东西?
是否还提供评估板来帮助进行 TAS6584-Q1 H 类开发?
谢谢
。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我注意到、在 TIDA-020033参考设计 BOM 中、重构滤波器(L100..107)的值和器件型号为0.47uH。
这是一个拼写错误吗? 它们不应该是4.7uH (假设工作频率为2.1Mhz)、还是我缺少一些东西?
是否还提供评估板来帮助进行 TAS6584-Q1 H 类开发?
谢谢
。
你好,Leo
对于 TAS6584相关电路和 BOM、建议我们遵循以下链接中所示的 TAS6584EVM。
https://www.ti.com/tool/TAS6584Q1EVM
我们的团队正在构建一个新的参考板、同时也在为这个功能编写一个详细的用户指南。 预计在6月完成。
Leo
这个设计上的0.47uH 只是一个占位符。 要使用的正确值取决于您打算在哪个 Fsw、负载阻抗和最大升压电压下运行。
例如、要在480kHz FSW 下运行、用于4x 100W 8 Ω 扬声器负载的42V 升压系统需要10uH 电感器。 如果您以35V 最大电压和2.1MHz Fsw 运行、则可以将电感器尺寸减小到3.3uH。 这实际上取决于您的特定系统需求。